Zašto Kenija

file

Kenija je u potrebi - ali pomoć je tu

Prvih 10 sustava implementirat će se u Keniji od 2010. do 2012. - prvi sustav je implementiran u selu zvanom Kambi ya Juu 26. listopada.

U Keniji, 25 milijuna ljudi nema pristup pitkoj vodi - i živi u krajnjem siromaštvu. I zbog klimatskih izazova čak će više ljudi u Keniji doživjeti suše i nedostatak vode. To je razlog zašto je naš fokus na Keniji od 2010. do 2012.

Nadalje, u Keniji imamo Grundfos LIFELINK organizaciju sa servisnim odjelom gdje smo isto tako vodili LIFELINK sustav od 2008.

S vremenom, Grundfos Brings Water2Life planira osigurati pristup čistoj vodi i u drugim zemljama koje imaju problemima s vodom. Ali prvo ćemo pokazati da možemo napraviti razliku u Keniji!





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati